This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:钳位电压波动范围

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543923/ucc28782-clamp-voltage-fluctuation-range

部件号:UCC28782


工具/软件:

您好:

我之前询问了以下主题中的不稳定行为。
通过向高侧开关添加 470pF 可改善运行不稳定的情况。
继续验证后、我们仍然不知道为什么添加 470pF 会改善情况、但目前我们决定保留 470pF。
在您之前发布的以下主题中、您的回答如下:
“我认为、钳位电容器上不同周期的电压变化过大可能导致了不稳定、但这只是我的猜测。“
不过、我在添加 470pF 时测得了钳位电压。 波形如下图。
该钳位电压是否正常?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521840/ucc28782-unstable-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc28782#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    很抱歉我延迟了回复。   

    上面显示的钳位纹波电压实际上约为 2V 峰峰值(不是~0.06V;我相信 22.81V 数字是一个拼写错误、应该为 20.81V)、2V OUT(~21.5V 平均值)约为 10%。   10%纹波没有过高、但也没有特别低。  
    纹波形状是正常的。  Vpk-pk 幅度有一个小到中问题。  

    在我看来,它是在一个“灰色区域“或接近边界之间太多和好。  
    由于它运行稳定并且在钳位开关上增加 470pF 后发生、因此我想知道没有 470pF 电容器时的纹波有多大。  
    这将指示该电流运行可能与不稳定性的接近程度。  

    使用容值较低的电容器(330pF、220pF 等)还有助于确定实现稳定性的点、以及与所需的最小电容值相比、470pF 设置的稳定性要高得多。   

    很抱歉、对于这个问题我不能更明确、但我认为需要如上所述进行一些调查、以便更好地了解 470pF 的改进程度。  
    如果向钳位电容器本身(而不是向钳位开关)添加 470pF、那么了解性能如何变化也可能很有帮助。

    此致、
    Ulrich