请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143主题:LMR51430 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
您能否帮助查看下面的内容以及如何改善热量问题?
要求:
7 ~ 36V 输入电压
5.1Vout、3Aout 至负载电路板
T_OPERATION:–10 ~ 45℃
必须带铁盖(防止 EMC 加载电路板的天线)
下面已经测试过:
|
1. LMR51430 过热!(约高于 2.5Aout 导致 LMR51430 表面温度 130℃@室温) ,不能达到 5.1Vout/2.5A(或更高)!!!! |
|
36V 输入电压/LMR51430 至 4.94输出 电压/2A、经过测试 2 小时、334mA 表面温度高达 124℃@室温 4.7 μ H= 62℃! |
板材图片可以稍后发送给您,谢谢!