This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:过热问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543931/lm5143-heat-issue

器件型号:LM5143
主题:LMR51430 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助查看下面的内容以及如何改善热量问题?

要求:

7 ~ 36V 输入电压

5.1Vout、3Aout 至负载电路板

T_OPERATION:–10 ~ 45℃

必须带铁盖(防止 EMC 加载电路板的天线)

下面已经测试过:

1. LMR51430 过热!(约高于 2.5Aout 导致 LMR51430 表面温度 130℃@室温) ,不能达到 5.1Vout/2.5A(或更高)!!!!  

 36V 输入电压/LMR51430 至 4.94输出 电压/2A、经过测试 2 小时、334mA 表面温度高达 124℃@室温       4.7 μ H= 62℃!

 板材图片可以稍后发送给您,谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认一下、这是哪个器件? 这是 LMR5143 还是 LMR51430?  

    另外、请发送应用的原理图、以便我们为您提供最佳帮助。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    它是 LM51430。 我还向您发送了一封包含电路板图片和原理图的邮件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    好的。 我们可以在此处继续进行设计审查。

    我将关闭此主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.