This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:输入和输出在 GND 之间实现分离

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544447/tps54360-gnd-separation-of-input-and-output

器件型号:TPS54360


工具/软件:

我尝试使用 TPS54360 构建电路。 我计划使用 24V 作为输入、使用 5V 作为输出、但我希望分离输入和输出的 GND。

是否可以单独使用输入和输出的 GND (GND_24、GND_5)?

如果可能、如何将示例电路图中的 6 个 GND 分为 GND_24 和 GND_5?

我们考虑这样做的原因是为了降低噪声、提高稳定性等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您的Comp这边的电容电阻参数怎样取的?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有设计 Comp 值、只是遵循了另一个电路、因此我认为它没有太大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、我设计负电源 Ω 15V电路、不知道这块怎样取值了 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、盛朝

    您不能将输入接地和输出接地分开。 该转换器无法在隔离接地下工作。所有接地和外露焊盘必须在单个接地平面上连接在一起、以确保正常运行。  

    我建议以检查 EVM 布局为例。

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare