请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360工具/软件:
我尝试使用 TPS54360 构建电路。 我计划使用 24V 作为输入、使用 5V 作为输出、但我希望分离输入和输出的 GND。
是否可以单独使用输入和输出的 GND (GND_24、GND_5)?
如果可能、如何将示例电路图中的 6 个 GND 分为 GND_24 和 GND_5?

我们考虑这样做的原因是为了降低噪声、提高稳定性等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.