This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630EVM:通电时砰砰声、无输出电压

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630EVM, TLVM13660EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535451/tlvm13630evm-loud-pop-when-power-applied-no-output-voltage

器件型号:TLVM13630EVM
Thread 中讨论的其他器件: TLVM13660EVM

工具/软件:

我购买了两个 TLVM13630EVM 器件进行评估。   按照用户指南、我选择了 5.0V、1.0MHz 和选定的使能 (J5)。   我使用开关将 22V 电池连接到 VIN。   我打开开关后、就会听到砰砰声、VOUT 没有输出电压。   我又在第二块板上尝试了同样的东西,同样的东西。   现在我有两块死板。

我做了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享电路板上输入连接到哪些点的照片?

    此外、能否检查是否可以看到 IC 本身有任何可见的损坏? 如果您这样做、请发送损坏的照片。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一根连接到 VIN (J1) 的 XT60 电缆。   这是两个 TVLM13630EVM 电路板中的一个、我做了完全相同的事情、遗憾的是、我们得到了相同的结果。   我将上传另外几张这块电路板和第二块电路板的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一板上的这张照片显示了 XT60 连接器是如何键控的(仅供参考)。   请注意、正如我在原始帖子中提到的、我确实在电池和板上的连接器之间有一个开关。   这是一个简单的拨杆开关。

    另请注意、我在 TPSM64460EVM 上做了完全相同的操作、没有问题。   64460 EVM 板(其中我有 3 个)似乎可以与这些连接器、电池和开关配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传了这个文件、以防您看到任何损坏。   C12 处是否应该有一个电容器?   如果您愿意、我可以提供放大视图。

    我真的很有兴趣在我们目前正在开发的产品中使用这些芯片。  所以,我希望我能弄清楚我做了什么错了,也许再定一对夫妇并重新开始。   低噪声和集成磁性元件 正是我们所需要的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第二板。   我使用了相同的连接器、电池和开关;实际上我希望第一个连接器是 Fluke!   我看不到任何损坏、但两块板上都有烧焦的气味。   我可以采取不同的角度,缩放,或板的另一侧,如果这将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    C12 是可选连接。 不使用时、C12 应接地。

    另一个注意事项是 C10 放置电解电容器、这有助于抑制输入端可能出现的任何电感振铃 、这些振铃可能由电感较高的电源线引起。  我怀疑 C10 上没有这个电容器、结合了与电池和开关的连接方法、可能导致 VIN 电压超出规格情况。 如果可能、请在新 EVM 上组装此电容器、看看这样是否有帮助。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了一对 TLVM13660EVM 模块、这些模块具有 EMI 滤波器 、在输入端包含一个 100uF 的电容器。   这些似乎可以正常使用我所使用的开关和电池。   我可能会订购另一个 TLVM13603EVM 并焊接在电容器上、但这可能需要一段时间。

    鉴于 TLVM13630EVM 与 TLVM13660EVM 的原理图、这可能是最显著的差异。   因此、我认为安装这个电容器可以解决这个问题是正确的。