This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:审查 SCH&布局

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544413/bq24171-review-sch-layout

器件型号:BQ24171


工具/软件:

尊敬的

  您能查看原理图和布局、TKS!e2e.ti.com/.../EX5280_2D00_JK007-250710-_9F530674FE56_-LAYOUT.zip 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    1.在原理图中、D8 是可选的、但如果使用、则需要是肖特基二极管。  我没有检查电阻器的值、但下方链接中的电子表格对此提供了帮助。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC244

    2、布局不理想。  IC 具有用于散热的 PowerPAD、我们建议通过过孔向下到达接地平面。  PVCC 引脚会盖住电容、并且距离 IC PVCC 和 GND 引脚太远。  电源引脚电容器的 GND 回路需要较厚/较宽的布线和更多连接到内部 GND 的过孔。  D5 的接地回路需要更多过孔。  由于电流仅为 1.5A、因此该布局可能可行、但充电器将具有高 EMI。

    此致、

    Jeff