This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:LM5169 中隔离侧基于 FLYBUCK 噪声问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532642/lm5169-lm5169-based-flybuck-noise-issue-on-isolated-side

器件型号:LM5169


工具/软件:

我将使用进行 Fly-Buck 电路设计

初级侧  

SEC 侧

VOUT=5V
Iout=IOUT 250mA
纹波 25mV

VOUT=5V
Iout=1 –3mA(一段时间内的 75mA 脉冲或最大值)
纹波 25mV

不过、在测试期间、我观察到次级侧二极管上出现过多的振铃、即使初级开关节点波形非常干净也是如此。 我已经添加了缓冲电路 (120Ω 和 47pF)、但该二极管上和次级电感器电流中仍然存在明显的振铃。

我会附加  参考原理图(sch 中的缓冲器值基于模拟)。 您能否提供一些方法来进一步降低噪声并在 Fly-Buck 电路的次级侧实现更干净的输出? 噪声 (pk 到 pk 约为 250mV) 恰好出现在导通和关断期间的开关频率下。 A

我使用了一个 Y 电容器 0f 2.2nF/500V。 (未在 sch 中显示,但在板上显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    您能分享一些示波器图片吗? 首先、确保纹波切合实际。 请使用带有短接地引线的探头来监测 Vout 纹波(如下所示)。  另外、请放大、以便看到振铃详细信息、然后我们可以建议相应地调整缓冲器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照建议的程序完成所有测量。 请查看下面随附的相关图片。

    隔离式 5V OUT




    交流耦合模式下线路上的高频噪声



    次级二极管两端的电压(不带 SNB)



    带有 12R 和 47pF 的缓冲器



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    感谢您的信息。  如果 45MHz 是二极管电压振铃频率、则需要更改 12R+47pF 以成为更有效的缓冲器。  请尝试 100R+100pF、并告诉我们是否有任何改进。

    如果仍有满足 25mV 规格的问题、请分享铁氧体磁珠的数据表以及输出轨中使用的 100nF 电容器。 请记住分享一些示波器图片、以便我们能够看到性能。  此外、您还可以分享布局吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的设计,所以我不能在这个论坛上你可以分享你的邮件 ID? 我可以发送给你个人

    铁氧体磁珠器件型号 —  782853112
    100nF 电容器器件型号 —  C0805C104K1RACTU(22Mhz 时的阻抗为 52m Ω)  
    还添加了 10nF 并联电容 —  C0402C103K8RACTU
    仍然有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    您是否可以尝试使用在 20MHz 周围具有峰值阻抗的铁氧体磁珠来更有效地滤除 22mH 纹波电压?  我们可以使用 PMS 继续讨论。  我会向您发送邀请。  同时、您能否告诉我们:

    (1) 如果新的缓冲器 (100R+100pF) 做了任何改进、还是会让情况更糟?

    (2) 如果额外的 100nF 和 10nF、是否会做出任何改进、或者根本没有改善?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将板级配置文件分享给 TI banglore 团队。  将这个隔离式电源再分配给 CAN 电路、因此 CAN H- CAN L 噪声过大(最终的想法是 CAN 电路将提供此电压)。

    (1) 明天我将提出波形
    (2) 实际上没有太大的改善。 噪声 Pk 到 pk 是大约 120mV 与 100nF ,如果我增加额外的 10nF,它成为 108mV 不是一个显著的改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我建议再添加一个 100nF、而不是 10nF、以了解您的纹波是否可以降低 50%。  此外、尝试另一个在 20MHz 周围使用峰值 R 的铁氧体磁珠、这应该有助于更有效地减少纹波。   

    已了解您的 CAN 要求、我认为我们正在为解决该问题铺平道路。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    且 SNB 为 100R 100pF Vout

    两端的电压


    Vout 交流耦合模式下的噪声

    具有上述缓冲器和新的 FB Vout

    交流耦合噪声水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    二极管电压波形表明可以采用新的缓冲器。  Vout 纹波需要通过 LC 进一步衰减(实际上是铁氧体磁珠和电容器)。  您是否尝试过新的铁氧体磁珠和额外的 100nF?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4 使用新铁氧体磁珠时的 th 图像(“使用上述缓冲器和新的 FB Vout“)。 铁氧体磁珠器件型号我明天将向您分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  抱歉我误认为“FB"的“的含义。  比较第 3 幅和第 6 幅图像、没有太大差异。 铁氧体磁珠之后的额外 100nF 呢?  我预计纹波幅度会减小一半...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    由于此主题没有更新、我是否可以假定问题已解决、以便可以在此处关闭?  欢迎您只需添加一个新帖子就可以重新打开它。  

    祝您的项目顺利。  

    此致、