请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS653860-Q1工具/软件:
我正在寻找适用于 S32K344/S32K364 NXP MCU 的 PMIC。 要求如下:
功能安全 — ASIL D
3 MCU 电源 — 额定电压和电流 1.1V 至 1A、3.3V - 500mA、5V - 500mA
额外电源 — 5V、6A(用于通信,以太网,其他 IC 电源)。
请建议使用与 S32K344/S32K364 NXP MCU 兼容 并可满足上述要求的合适 PMIC。
我已经通过此部件号,但不确定其与 S32K344/S32K364 NXP 的兼容性。 请推荐哪一款 与 S32K344/S32K364 NXP 兼容。