This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:适用于 S32K344/S32K364 的 PMIC

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543530/tps653860-q1-pmic-for-s32k344-s32k364

器件型号:TPS653860-Q1


工具/软件:

 我正在寻找适用于 S32K344/S32K364 NXP MCU 的 PMIC。 要求如下:  
功能安全 — ASIL D
3 MCU 电源 — 额定电压和电流 1.1V 至 1A、3.3V - 500mA、5V - 500mA  
额外电源 — 5V、6A(用于通信,以太网,其他 IC 电源)。
请建议使用与 S32K344/S32K364 NXP MCU 兼容 并可满足上述要求的合适 PMIC。
我已经通过此部件号,但不确定其与  S32K344/S32K364 NXP 的兼容性。 请推荐哪一款 与  S32K344/S32K364 NXP 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    TI.com 上提供的与您要查找的值最接近的配置是 O386003QDCARQ1 器件型号。 您将需要一个额外的降压转换器来实现 1.1V 输出、还需要通过 MCU 在 PMIC 上指定 5V 输出。 对于 5V 6A、您需要另一个开关稳压器。 由于这是一款 NDA 器件、因此我在这里不能详细介绍太多信息。 有关更多详细信息、请联系您当地的 TI 代表。  

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    O386003QDCARQ1 是否 适用于 24V 电池系统?

    此致、

    Shivani Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

     O386003QDCARQ1 可以处理 24V 电池电源、这一点很好。

    此致、

    Mchael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、  

    O386003QDCARQ1 最大电压为 36V、 它是否处理与 24 蓄电池电压对应的所有负载突降测试?

    此致、

    Shivani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    这样应该可以、请联系您当地的 TI 代表并申请访问此器件的数据表。

    此致、

    Michael Hernandez