主题中讨论的其他器件: UCC27282
工具/软件:
您好、
我正在使用 UCC28951+UC27282、 在 UCC 28951 的 PWM 输出端出现噪声问题、尤其是在 PSFB 导通和负载电流增加后。
另一个症状是主桥臂的低侧 MOSFET 的温度比其他 3 个初级 MOSFET (Iout<3A) 高得多
附件照片是 UCC28951 的 PWM 输出。
在 UCC28951 和 UC27282 的 Vdd 处添加电容器(高达 22uF)、如果使用 UCC27282 (10R+220pF)、则在输入端添加 RC 滤波器。
我还在 UCC28951 与 UCC27282/Vin 电容接地/Vout 电容接地之间添加了接地连接、这仍然没有改善
您能建议如何尽量减少这种噪音吗?
谢谢