This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC 28951 (UCC28951+UC27282) 的 PWM 输出出现噪声问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544237/ucc28951-nosie-issue-at-pwm-outputs-of-ucc-28951-ucc28951-uc27282

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC27282

工具/软件:

您好、

我正在使用 UCC28951+UC27282、 在 UCC 28951 的 PWM 输出端出现噪声问题、尤其是在 PSFB 导通和负载电流增加后。  

另一个症状是主桥臂的低侧 MOSFET 的温度比其他 3 个初级 MOSFET (Iout<3A) 高得多

附件照片是 UCC28951 的 PWM 输出。

在  UCC28951 和 UC27282 的 Vdd 处添加电容器(高达 22uF)、如果使用 UCC27282 (10R+220pF)、则在输入端添加 RC 滤波器。

我还在 UCC28951 与 UCC27282/Vin 电容接地/Vout 电容接地之间添加了接地连接、这仍然没有改善

您能建议如何尽量减少这种噪音吗?

谢谢