主题中讨论的其他器件: TPS2121
工具/软件:
关于这个 TPS2117、当我测试关闭 TPS2117 的 VIN1 和 VIN2 通道时、我发现它无效。
请参阅此波形图:其中黄色表示 VIN1 也同时升高了 PR1。 当 MODE 降低时、蓝色 VOUT 输出仍然存在。 绿色表示输出电流。


请问是否还有其他情况? 这应该是什么样的问题、如何解决?
如果电路有任何问题、请帮助我再次检查一下

并通过旁路为 PMOS 背对背电路充电来监控整个电路。 从 VOUT =>VIN

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
关于这个 TPS2117、当我测试关闭 TPS2117 的 VIN1 和 VIN2 通道时、我发现它无效。
请参阅此波形图:其中黄色表示 VIN1 也同时升高了 PR1。 当 MODE 降低时、蓝色 VOUT 输出仍然存在。 绿色表示输出电流。


请问是否还有其他情况? 这应该是什么样的问题、如何解决?
如果电路有任何问题、请帮助我再次检查一下

并通过旁路为 PMOS 背对背电路充电来监控整个电路。 从 VOUT =>VIN

拔下主。时、1 μ A 自动切换到备用电池、μ F
当主、为 0V 时、插入 Type-C 适配器可激活 VIN1 通道主电池并为其充电。
3 μ A、tps2117 中的反向电源限制、我们添加了一个旁路来为电池供电。 连接到 Type-C 适配器时、可以通过旁路为电池充电。
、MODE 引脚的操作已保留、希望 TPS2117 在旁路充电期间关闭。 当然、如果 TPS2117 可以保持开路状态。 没关系。