This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:芯片的应用问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540009/tps2117-the-application-issues-of-chips

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具/软件:

关于这个 TPS2117、当我测试关闭 TPS2117 的 VIN1 和 VIN2 通道时、我发现它无效。

请参阅此波形图:其中黄色表示 VIN1 也同时升高了 PR1。  当 MODE 降低时、蓝色 VOUT 输出仍然存在。  绿色表示输出电流。

请问是否还有其他情况? 这应该是什么样的问题、如何解决?


如果电路有任何问题、请帮助我再次检查一下

并通过旁路为 PMOS 背对背电路充电来监控整个电路。 从 VOUT =>VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我们尽快查看这些问题。 客户比较急。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让我检查并尽快回来。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有结果? 我急于回答。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在我们使用期间、交换机可能无法成功。 波形如下图、看起来好像 TPS2117 没有响应。 我是否可以询问导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道 TPS2117 “先断后合“设计背后的原因、这将帮助我们确定我们的设计是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1、VIN1 和 VIN2 的金额是多少?

    当 MODE 为低电平时、器件将选择电压更高的通道。  

    我们想知道 TPS2117 “先断后合“设计背后的原因、这将帮助我们确定我们的设计是否有任何问题。

    不确定原因。  

    如果需要切换、可以使用 TPS2121。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计已重新调整。 请帮助检查是否有任何问题。 如果有、请提供详细说明并提出改进建议。 这适用于重要客户的项目应用程序。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户应用要求是什么? 我将据此查看原理图。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拔下主。时、1 μ A 自动切换到备用电池、μ F

    当主、为 0V 时、插入 Type-C 适配器可激活 VIN1 通道主电池并为其充电。
    3 μ A、tps2117 中的反向电源限制、我们添加了一个旁路来为电池供电。 连接到 Type-C 适配器时、可以通过旁路为电池充电。

    MODE 引脚的操作已保留、希望 TPS2117 在旁路充电期间关闭。 当然、如果 TPS2117 可以保持开路状态。 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将通过星期一 EOD 检查并找回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    看起来不错。

    此致

    Kunal Goel