This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:该器件是否仍可在 5V 的输入电压下运行?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61033, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543132/tps61230a-will-this-still-operate-with-an-input-voltage-of-5v

器件型号:TPS61230A
在主题中讨论的其他器件: TPS61033、TPS61022

工具/软件:

我担心 TPS61230A 的输入电压。

数据表显示输入电压范围为 2.5V 至 4.5V、但绝对最大输入范围为–0.3V 至 6V。

在我的情况下、USB 连接器的输入电压将为 5V、这是否会导致问题?

由于我使用的是 MCP73871 “负载共享和锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器“、导致问题发生。

MCP73871 的输出(以及 TPS61230A 的输入)将为:

  • USB 未连接: 输出电压将是电池电压(例如 3V 至 4.2V)
  • USB 已连接: 输出电压将是 USB 电压(例如 5V)

仅连接电池时不会出现问题、但我担心连接 USB 时会发生什么情况。

它是否仍在运行或会造成损坏?

下面是我的原理图,显示了 USB 连接时的情况..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    超出 “绝对最大额定值“的偏置电压可能会损坏器件;

    当偏置电压处于“建议运行条件“时、EC 表中的规格得到保证。

    在您的条件下、如果 Vin 偏置在 5V(连接 USB 时)、器件不会损坏、但某些规格(不确定哪些项目)可能会超出最小/最大值  

    TPS61022 或 TPS61033 是否可用于您的应用? 两个器件的最大 Vin 为 5.5V。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 5V 输入不会损坏 TPS61230A、因为它处于–0.3V 至 6V 的绝对最大额定值范围内?

    有没有找到什么可能超出规格的输入 5V ?

    遗憾的是、PCB 已经制造完成、 TPS61033 或 TPS61022 并不是 TPS61230A 的直接替代产品。

    我想知道是否将肖特基二极管与 USB 5V 串联、二极管两端的压降会降低 TPS61230A 输入端的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    因此 5V 的输入不会损坏 TPS61230A、因为它处于–0.3V 至 6V 的绝对最大额定值范围内?

    是的、处于 “绝对最大额定值“范围内的电压不会立即损坏器件。

    是否仍有机会找到输入 5V 时可能超出规范的内容?

    很难清楚地列出当 Vin = 5V 时哪些规格会超出规格。

    当 Vin = 5V 时、可靠性也可能会降低。

    我想知道是否适合与 USB 5V 串联的肖特基二极管、二极管两端的压降会降低 TPS61230A
    输入端的电压

    我认为这是一种可行的解决方案。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei

      连接 USB 时、我不会使用 TPS61230A、因此会禁用它(引脚 2 为低电平)。

    那么、如果 在输入为 5V 时禁用 TPS61230A、这会有什么不同吗?

    它的输入电压为 5V、但不会使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果在 Vin = 5V 时禁用器件、则唯一受影响的规格应该是关断电流。 当 Tj 为 85°C 时、可能会目视超出最大规格。

    我看不出其他问题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei

    关于关断电流、我使用的是使用 TPS61230A(MIKROE-2757 升压 4 点击) 的开发板...

    https://www.mikroe.com/boost-4-click

    在 TPS61230A 连接到 1S 锂聚合物电池的情况下、我在  禁用 TPS61230A 时测量了输入电流、测量结果为~4.6uA。

    但数据表指出、流入 VIN 的关断电流最大值为 1uA。

    为什么我的测量值为 ~4.6uA ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我刚才检查了 TPS61230AEVM、Vin = 4.2V、EN =低电平、移除了 150μF TA 电容器、在室温下、总输入关断电流约为 0.1μA、完全在规格范围内。

    如何 在您这边测量关断电流? 电流表是否足够准确?

    此致

    Lei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei

    该仪表是一个布莱门 BM257s ...

    https://brymen.eu/shop/bm257s/

    我使用了精度为 0.5%+3D 的 600uA 范围...

    开发板的电路如下所示、 我所做的唯一修改 是 更改电阻器以对输出电压进行编程并断开 DAC (MCP4921)...

    -移除 R4
    -将 R1 更改为 316k
    -将 R6 更改为 100k

    电池连接到 VIN 和 GND、EN 保持悬空、仪表在电池正极端子和 VIN 之间串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    快速检查:将 EN 下拉至 GND、而不是悬空、然后再次测量关断电流。

    此致

    Lei