请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92613-Q1工具/软件:
您好的团队、
我的客户面临 EMC 测试失败、Witchen 观察到亮度发生了显著 变化、如下所示:
设置:
- PWM 信号固定为高电平(即,需要全亮度输出)。
- 电源电压 (Vsupply) 保持稳定、没有任何异常行为。
说明:
- 在 BCI 测试期间、90–120MHz 范围内会出现明显的亮度变化。
- 在 RI114 测试期间、在 690–800MHz 范围内会出现亮度波动。
- 客户还提到、将这些电阻器直接焊接到芯片引脚上可以缓解问题、这表明布局和 EMI 敏感性之间存在相关性。
请检查原理图和布局。 电流检测电路(__LW_AT__R36&R33)或芯片上的相关引脚是否容易受到 EMI 干扰的影响? 还有 调试建议?