Other Parts Discussed in Thread: LP5810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5810工具/软件:
您好团队:
TI 是否有可驱动超过 LP5810 电流的 LED 驱动器?
此致、
Austin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Austin:
对于使用 i2c 接口的 3 至 4 通道、不存在其他每通道 50mA 更高的 LED 驱动器。
但我们有 8 个通道、带有 i2c 接口 LED 驱动器 TLC59108、它每通道支持最大 120mA。
和 18 个通道、带 i2c/SPI 接口 LED 驱动器 — LP5861T、每个通道支持最大 100mA。
此致、
Felix