This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:最大电流

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543911/lp5810-maximum-current

器件型号:LP5810


工具/软件:

您好团队:

TI 是否有可驱动超过 LP5810 电流的 LED 驱动器?  

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    当然、每个通道需要多少个通道和多少电流?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    我想知道可以驱动更高电流的与 LP5810 相同的器件。

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:  

    对于使用 i2c 接口的 3 至 4 通道、不存在其他每通道 50mA 更高的 LED 驱动器。

    但我们有 8 个通道、带有 i2c 接口 LED 驱动器 TLC59108、它每通道支持最大 120mA。  

    和 18 个通道、带 i2c/SPI 接口 LED 驱动器 — LP5861T、每个通道支持最大 100mA

    此致、

    Felix