This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B30:2 个 TPS6287B30 并联效率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533296/tps6287b30-2-x-tps6287b30-in-parallel-efficiency

器件型号:TPS6287B30


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

关于 TPS6287B30 效率、我有一些问题需要您帮助:

1.从下面的数据表图中、两个堆叠  的 TPS6287B30 效率仅适用于  输出 0.8V、您能否提供输出 0.45V 或 0.5V 的两个堆叠式 TPS6287B30 效率曲线?  

2.在 WEBENCH Power Designer 中、我可以设置一个 TPS6287B30 来仿真效率、以及如何设置两个堆叠的 TPS6287B30 来进行仿真?

期待您的答复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    感谢使用 e2e。

    请允许我检查一下是否有数据。 如果我们没有、您希望我进行测试吗? 如果是、您是否可以提供工作条件、例如 Vin、Vout、Iout 和电感器类型?

    对于 WEBENCH、恐怕我们目前不支持堆叠模式。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    感谢您的答复。

    是的、如果您手头没有测试数据、请帮助您对两个堆叠 的 TPS6287B30 进行测试。 请查看以下条件:

    1. VIN:3.13~3.47V

    2.Vout:0.4~0.6V

    3.Iout:14~17A

    4.倾向于使用 电源扼流电感器来实现低 DCR 和更高的效率。

    谢谢

    Wenkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    没问题。 感谢您提供的信息。 请给我一些时间。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    请在随附的图片中找到结果。

    测试条件: VIN=3.3V、Vout=0.5V、Iout=14~17A、室温。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    似乎我 无法在您的消息中找到附加的图片、不确定您是否已成功上传图片。

    请帮助您再次发送。

    谢谢

    Wenkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    我很抱歉。 似乎出错了。  

    这次你能看到附件吗? 蓝线是我手动获得的数据、橙色线是近似效率。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    是的。 我有您的测试数据。 谢谢您的提问。

    从单器件效率系数来看、我不能确定在 15A 负载下与单个器件相比、两个堆叠器件的效率提高了多少。

    此外、我想两个堆叠器件的开关频率都是 1.5MHz、我对吗? 输出电压纹波如何?您将什么电感器用于此测试数据?

    感谢您的支持。

    谢谢

    Wenkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    很抱歉、之前的效率曲线是使用 2.5MHz 开关频率时的曲线。  

    这是使用 1.5MHz 得到的效率结果。 其他工作条件保持不变。 EVM 744302010 Wurth Electronik 上默认使用电感器。

    与单通道版本相比、输出纹波预计会减小一点、但不会非常显著。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    没关系。 感谢您的测试数据。它看起来与 1.5Mhz 的效率是 2 %,比 2.5MHz。

    您 EVM 上的电感器太高、我们无法使用、您能用 XGL4012-101MEC 替换、然后进行测试吗? 如果难以  手动更换电感器、我不确定是否可以使用  XGL4012-101MEC 来仿真效率。

    最后、您能帮助测量 0.45V 输出下的效率曲线吗?  

    测试条件:Vin=3.3V、Vout=0.45V、Iout=14~17A、室温。

    非常感谢。

    Wenkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    当然。 请给我一些时间来获取此电感器。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    非常感谢您的耐心。  

    遗憾的是 、我们很难拿到电感器 XGL4012-101MEC、但我们不知道还需要等待多长时间。 因此、我 首先使用了另一个电感器 XEL4020-101ME 来运行测试。

    结果如下:

    根据上述电感器的 DCR 和工作条件、使用 XGL4012-101MEC 时的效率预计降低约 1%。

    我将继续等待电感器到达。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    感谢您的测试数据。

    我认为  XEL4020-101ME 的新效率曲线非常有价值。 如果您有 XGL4012-101MEC、请帮助测量效率、现在不是很紧急。

    如何 使用 XEL4020-101ME 实现输出电压纹波、我不确定您是否可以测试纹波或者可以进行仿真。

    再次感谢、

    Wenkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    谢谢。 我会在得到电感器后立即进行测试。

    对于纹波、我可以运行仿真。 SIMPLIS 模型用于仿真、其中  Vin=3.3V、Vout=0.45V、Iout=17A、Co=4x47uF+3x100uF。  

    Vout 纹波预计类似、如仿真结果中所示。 这更多地取决于 Cout 电容和 ESR。

    单器件:

    两个堆栈:

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenkang:

    非常感谢您的耐心。 我终于得到了样品。

    请计算 电感器 XGL4012-101MEC、Vin=3.3V、Vo=0.45V、Io=14~17A 时的效率。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    非常感谢您的工作。

    我想我现在对这份材料没有任何其他问题。

    再次感谢!

    Wenkang