This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:最高工作结温

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317MQ, LM317, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542627/lm317mq-the-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:LM317MQ
主题中讨论的其他器件: LM317LM317M

工具/软件:

你好、团队  

客户发现 LM317MQ 数据表中的两种描述令人困惑。  最高工作结温是多少?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    为避免损坏、最高工作温度为 150'C 保持在规格范围内的最高工作温度为 125'C 在 125°C 至 150°C 之间、器件不会受到损坏、但其性能可能会下降、并且不能保证在电气特性表限制范围内。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

    感谢您的评论。  

    您是否会帮助提供 tps6244x-Q1 数据表中列出的 EVM 电路板中测得的结至环境热阻?

    进行热仿真。 众所周知、  基于 JEDEC 标准的结至环境热阻通常大于 EVM 电路板中的结至环境热阻。 LM317MQ 用于恒流应用、并在 eCall 应用中为 NIH 电池充电。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    TPS6244x-Q1 是另一产品线、因此我将重定向到开关转换器。 但根据我对 LDO 的使用经验、所引用的热指标是通过仿真确定的、因为在器件导通时没有良好的方法来测量器件内部的结温。

    如果有任何有关 LM317MQ 的其他问题、请参阅。

    谢谢、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

    您能测量的吗  实验室中用于 LM317MQDCYR 的 EVM 板的结至环境热阻

    请再次检查 TI 网站中的 LM317MQ 数据表是否正确。 似乎是用于汽车应用的 LM317 数据表而不是 LM317MQ。  标题不是 LM317MQ、而是 LM317、后者不是汽车级器件。 它似乎只是 LM317 器件的一个简单副本。  

    LM317MQ 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    我将仔细检查 LM317MQ 热关断行为、但我怀疑可以提供准确的结至环境热阻  基准测量、因为可能没有可靠的方法来对其结温进行基准测试(有很多具有 BJT 保护特性的未知因素)。 与我们用于一致结温基准测试的许多其他芯片相比、该芯片的现代独立输出电压崩溃热关断功能并不相同。

    同一数据表也适用于 LM317M 以及 LM317MQ。 封装信息部分中的 OPN 列表涵盖了以下两个器件中的所有 OPN:

    它们具有相同的规格、这是 LM317 之间的唯一区别 M 和 LM317 mq 汽车认证。 但是、我同意这很令人困惑。 下一版本数据表(SLVS297Q 应很快发布)的草稿  在首页上清晰地涵盖了 LM317M 和 LM317MQ。

    此致、

    Gregory Thompson