主题中讨论的其他器件: LM317、 LM317M
工具/软件:
你好、团队
客户发现 LM317MQ 数据表中的两种描述令人困惑。 最高工作结温是多少?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Gregory
您能测量的吗 实验室中用于 LM317MQDCYR 的 EVM 板的结至环境热阻?
请再次检查 TI 网站中的 LM317MQ 数据表是否正确。 似乎是用于汽车应用的 LM317 数据表而不是 LM317MQ。 标题不是 LM317MQ、而是 LM317、后者不是汽车级器件。 它似乎只是 LM317 器件的一个简单副本。
LM317MQ 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

谢谢
尊敬的 Ted:
我将仔细检查 LM317MQ 热关断行为、但我怀疑可以提供准确的结至环境热阻 基准测量、因为可能没有可靠的方法来对其结温进行基准测试(有很多具有 BJT 保护特性的未知因素)。 与我们用于一致结温基准测试的许多其他芯片相比、该芯片的现代独立输出电压崩溃热关断功能并不相同。
同一数据表也适用于 LM317M 以及 LM317MQ。 封装信息部分中的 OPN 列表涵盖了以下两个器件中的所有 OPN:

它们具有相同的规格、这是 LM317 之间的唯一区别 M 和 LM317 mq 汽车认证。 但是、我同意这很令人困惑。 下一版本数据表(SLVS297Q 应很快发布)的草稿 在首页上清晰地涵盖了 LM317M 和 LM317MQ。
此致、
Gregory Thompson