This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500410A:bq500410A 单线圈发送器

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, MSP430G2101, BQ500410A, INA199, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541808/bq500410a-bq500410a-single-coil-transmitter

器件型号:BQ500410A
主题中讨论的其他器件:MSP430G2101INA199、TPS28225、 BQ51013BBQ51050B

工具/软件:

大家好、TI 设计了一块带有单线圈的电路板、没有 MSP430G2101 低功耗监控器。 我使用了第 16 页上的单线圈应用示意图和数据表第 19 页上的低成本应用示意图作为参考。 不幸的是、电路板无法正常工作。 我已经测量了所有电压和信号、例如 PWM 和 Cool1.2、除了两个 MOSFET 栅极上的控制信号外、一切看起来都很好。 当我将接收器连接到它时、没有任何反应。 您能检查一下我的电路、告诉我问题是什么吗?

谢谢、此致

Eugen Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    我正在查看这个问题、并将于明天发送更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    可以尝试的一点是:

    BQ500410A 引脚 35 (BPCAP) 有 1uF 接地。  在引脚 35 和 3.3V 电源轨(引脚 33)之间添加一个 2ed 1uF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我尝试焊接在电解电容器上。 不幸的是、它不起作用。 参考设计中也没有。 由于某种原因、线圈不会振荡。

    我测量了 MOSFET Q2 和 Q3 栅极的电压、约为 6.5V。但我在测试点 TP1 和 TP2 处无法测量任何电压。 我将使用 W ü Würth Elektronik 760308104113 的线圈、其电感为 12uH。 但在低功耗监控器的早期版本中、线圈可以正常工作。

    还有什么我可以尝试的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    您的其他设计是否具有电流检测 (INA199) 和与 I_sense(引脚 42)的连接?

    TPS28225、EN 引脚和 PWM 引脚处看到什么信号?

    线圈看起来正常、 760308104113 正常。

    建议使用额外的 BPCAP、它已添加到所有后续设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、旧设计采用 INA199、并连接到 I_SENSE(引脚 42)。 根据数据表、不需要电流传感器。 I_SENSE 输入可接地。

    TPS28225 两个输入端的电平为 3.3V 时测得的脉冲。 我将尝试在星期一上上传示波器图像。

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    这是我的测量结果。 黄色表示 EN、绿色表示 PWM。

    该图显示了来自晶体管 Q2 和 Q3 的栅极脉冲。  

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢--这表明 RX 和 TX 之间可能存在通信问题。  RX 在通电并以信号强度进行回复时应进行回复、TX 将对该信号进行解码。  波形看起来没有看到 RX 应答。   

    您是否可以接触 RX 侧、RECT 引脚?

    我会再次检查  I_SENSE 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我还认为变送器和接收器之间的通信不起作用。 我认为这是由于 UGATE 和 LGate 的水平。 为了进行比较,我用旧板进行了进一步的测量,并且水平明显更高。 这是示波器图像:

    黄色表示 UGATE、绿色表示 LGATE

    我不明白为什么新电路板上的级别不同。

    到达 RX 很难、但我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    您使用的是什么接收器、有 BQ51013B EVM 吗?

    脉冲期间要在 RECT 引脚上注意的关键是电压升高到 UVLO 2.7VDC 以上。 您应该看到 RECT 信号的负载调制。

    另外、在发送器侧检查 COMM+信号、波形的下半部分用于对信号进行解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我使用的是 BQ51050B。 我没有在 RECT 引脚上测量到任何结果。 但这是逻辑的、因为没有任何东西来自 TX 线圈。 正如我所说、我认为问题是 UGATE 和 LGATE 的电压水平过低。 我不知道为什么,我不知道如何解决它。

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    在以下问题电路板的示波器捕获中、是否安装了 TX 线圈?   如果是下部 MOSFET、似乎不会关闭。  它应该关断、开关节点将上升、以增加上部 MOSFET 上的电压。

    需要仔细检查以下几点:

    1.) 栅极电阻器 R29 和 R31 的值正确。

    2.) TPS28225 是合适的器件。

    3.) GND 和 AGND 通过 R67 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是、线圈已连接。 我再次测量晶体管并将其放大。 结果可以在图片中看到。

    1.) 是、值正确。

    2.) 是的、TPS28225 是正确的。

    3.) 是的、GND 和 AGND 通过 R67 连接。

    第一张图片是旧电路板。

    黄色为 EN、绿色为 PWM、蓝色为 UGATE、红色为 LGATE。 如您所见、当 EN 变为高电平时、LGATE 变为约 7V、而 UGATE 为 0V。然后 PWM 变为高电平、UGATE 变为 17V、但 LGATE 变为 0V

    这是新电路板的测量值。 如您所见、曲线相同、但 UGATE 和 LGATE 的电平不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eugen

    我想利用论坛的“私人信息“功能与您一起解决这个问题。   

    接受请求后、我们可以设置对话。