This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:反极性保护的外部电路。

Guru**** 2454760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538886/tps4811-q1-the-external-circuit-of-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我听说 TPS48111-Q1 可应用 PS1211-Q1 数据表中提到的电路来提供 RPP 功能。 我有以下两个问题:

问题 1

在数据表中、我们演示了 RPP 使用 DMN601WKQ-7 和 SZMM3Z12VST1G 进行的系统设计、但 Rbias 电阻和封装建议是什么?

问题 2

是否为 TPS48111-Q1 推荐了相同的 RPP 电路元件? 整个电路(TPS48111-Q1 + RPP 电路)可以承受多大的负电压?

如何确定负额定电压?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有任何更新?

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank、

    1. 对于 RBIAS、您希望确保其具有足够的 VGS 来完全增强 Q1、同时限制通过 D1 的电流、以避免过热并稳定栅极电压。 D1 齐纳二极管钳位在 12V、栅极将为 12V 减去任何压降。 Q4 是在 Vgs = 4.5V 至 10V 时完全增强的逻辑电平 FET…… 因此、12V 很好。  为确保安全运行、SZMM3Z12VST1G 的最小拐点电流为~5mA、绝对最大值为 50mA。 . 这里一个很好的缓冲器是具有 5mA 到 20mA。  实际上、您不应选择绝对最小拐点电压、因为瞬变会导致下冲、因此 10mA 标称值是一个安全的选择。 您将能够通过以下公式计算适当的偏置电阻器:

    RBIAS =(VBAT - Vzener)/Izener

    因此、如果我们为标称 12 电池范围(即 18V)选择了更高的范围、您将获得:

    (18 –12)/ 10mA =~600 Ω

    2.是的、它也适用于 TPS4811-Q1、您只需相应地使用 48V 电压... SO (48 –12)/ 10mA = 3.6k。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我在邮件中使用客户的原理图和布局更新了审核申请。

    我很快就介绍了数据表的原理图指南、但仍然需要仔细检查是否遗漏了任何内容。

    衷心感谢!!!

    此致、

    Hank Lin