This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563212:15W USB-C SRC 电源

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543782/tps563212-power-supply-for-15w-usb-c-src

器件型号:TPS563212


工具/软件:

尊敬的 TI:

如果您有任何关于如何改进布局的技巧、以便能够从 TPS563212 获得 2 至 3A 的电流、我想征询建议。 因为我认为、目前这存在过热保护问题。

设计参数:
- Vin = 11V 至 17V
- Vout = 5.2V
- Iout = 2-3A

我的电路板非常小 — 12.9x8.1mm。 以下是我当前的设计 (v2)。 我能够承受 1.7A 的稳定输出电流。 如果我将其增加到 2A、 TPS563212 会升温更多、并在几秒/分钟后开始节流、Vout 不稳定且下降。 我使用 Fluke 激光温度计测量温度、顶部封装温度约为 44-48 摄氏度。 如何计算结温?
该电路板为 4 层、具有一个 GND 平面和一个 Vout (5V) 平面。

由于这种封装没有散热焊盘、而且我的电路板非常小、因此热性能可能不是最好的。

下面我正在发送改进的新布局 (v2.1)、我想尝试一下。 此外、该电路板为 4 层、具有两个内部 GND 层。 我在  TPS563212 附近添加了更多到 GND 的过孔、并在那里添加了更大的 GND 多边形。

我的问题是、如果您在布局中看到一些可以改进的地方、以便实现更好的热性能? 是否最好将更大的铜线连接到 GND(引脚 4)或 VCC(引脚 2)? 或另一个引脚?

感谢您的建议。
此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将检查并回复。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    下面是计算结温的公式。

    TJ= Case+P_Disspiation*41.7。

    IC_Pdiss 可在 webench 中找到:  

    https://www.ti.com/product/TPS563212#design-development

    为了改善散热效果、一种通用方法是在 IC 上放置散热器或铜箔。

    此致、

    Haseen。