工具/软件:
您好、
这些是我的应用规格、
输出电流:300mA
最小输入电压:5.5V
最大输出电压:37V
估计效率:0.85
最小电感:26.4uH (33uH 的 20%)
300mA 的二极管正向电压:0.6V
最小开关频率:404kHz
当我计算出最大升压电流时、大约为 0.351A
计算如下:

但数据表中的曲线显示它无法提供高于~Ω 220mA 的电压。 您能告诉我缺少什么吗?

谢谢、
Sri Viswa.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
这些是我的应用规格、
输出电流:300mA
最小输入电压:5.5V
最大输出电压:37V
估计效率:0.85
最小电感:26.4uH (33uH 的 20%)
300mA 的二极管正向电压:0.6V
最小开关频率:404kHz
当我计算出最大升压电流时、大约为 0.351A
计算如下:

但数据表中的曲线显示它无法提供高于~Ω 220mA 的电压。 您能告诉我缺少什么吗?

谢谢、
Sri Viswa.