This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8869-Q1:最大升压电流

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542978/lp8869-q1-maximum-boost-current

器件型号:LP8869-Q1


工具/软件:

您好、

这些是我的应用规格、

输出电流:300mA

最小输入电压:5.5V

最大输出电压:37V

估计效率:0.85

最小电感:26.4uH (33uH 的 20%)

300mA 的二极管正向电压:0.6V

最小开关频率:404kHz

当我计算出最大升压电流时、大约为 0.351A

计算如下:

但数据表中的曲线显示它无法提供高于~Ω 220mA 的电压。 您能告诉我缺少什么吗?

谢谢、

Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    图 1 中的最大升压电流是指实际工作台设置中的测试电流能力、而不是计算得出的理想电流。 当输入电压下降时、最大升压电流将受到最大电流或温升的限制。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    谢谢。

    我想、我们无法使用此 IC 来获得该较小输入电压的最大电流。

    您能否建议任何符合上述规范的 TI IC? 我需要电源线 FET 保护、但无法找到符合规格的 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    您是否考虑使用控制器? LP8864/6-Q1 可以支持该功率范围。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    是、但我不想使用 I2C 或 SPI 来减少引脚数。

    谢谢、

    Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    根据您的系统要求、最低输入电压为 5.5V。 蓄电池是否会长时间保持此电压? 在许多设计中、无需在极低的电池电压下提供完整的 LED 电流。 因此、您可以使用 LP8867 -Q1 并考虑降低低电池电压下的实际 LED 电流。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!