This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566247:如何计算 L1

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543480/tps566247-how-l1-be-calculated

器件型号:TPS566247


工具/软件:

尊敬的专家:

我想知道如何计算这个最小 L1? 当 Vout=1.05V、频率为 600kHz、NOCmin=2A 时、因此无法获得表中所示的值。

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    请借助以下公式计算电感器电流、然后您可以计算最小电感值。

    此致、

    Manish