This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69628-Q1:AHVC 反馈未更新

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69628-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543608/tlc69628-q1-ahvc-feedback-not-updating

器件型号:TLC69628-Q1


工具/软件:

您好:

我目前正在测试 TLC69628-Q1 评估板 我很难找到 自动反馈 (AHVC) 模式 正常工作。

我们使用MUL_MODE寄存器的两个设置(手动模式和 AHVC 模式)运行测试:

  • 指定 手动模式 、设置FB_CUR提供 FB 引脚上的预期电流—这可以正常工作。

  • 指定 AHVC 模式 、我们仍然可以测量中定义的电流FB_CUR、但它 从不更新 、即使在VSYNC发送多个命令后也是如此。

到目前为止、AHVC_RES似乎没有变化、反馈电流保持不变。

我们想了解使自动余量电压控制正常工作所需的条件。
下面是我们用于配置驱动器的 SPI 脚本示例:

e2e.ti.com/.../Script_5F00_TLC69628_5F00_SPI_5F00_96LEDs_5F00_5mA_5F00_NoCRC.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amazigh:

    由于 TLC69628-Q1 不是公开发布的器件、因此我想通过电子邮件与您联系

    我已在此 E2E 论坛上向您发送了友情申请。 接受后、我会将我的电子邮件地址发送给您。 然后、请给我发送一封电子邮件、让我们通过电子邮件继续讨论 谢谢你。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    感谢您的回答。 我已接受您的友谊请求。