请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC69628-Q1工具/软件:
您好:
我目前正在测试 TLC69628-Q1 评估板 我很难找到 自动反馈 (AHVC) 模式 正常工作。
我们使用MUL_MODE寄存器的两个设置(手动模式和 AHVC 模式)运行测试:
-
指定 手动模式 、设置
FB_CUR提供 FB 引脚上的预期电流—这可以正常工作。 -
指定 AHVC 模式 、我们仍然可以测量中定义的电流
FB_CUR、但它 从不更新 、即使在VSYNC发送多个命令后也是如此。
到目前为止、AHVC_RES似乎没有变化、反馈电流保持不变。
我们想了解使自动余量电压控制正常工作所需的条件。
下面是我们用于配置驱动器的 SPI 脚本示例:
e2e.ti.com/.../Script_5F00_TLC69628_5F00_SPI_5F00_96LEDs_5F00_5mA_5F00_NoCRC.xml