This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 RTHCOLD、RTHHOT 和 VT1、VT5

Guru**** 2501735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541688/bq24171-about-rthcold-rthhot-and-vt1-vt5

器件型号:BQ24171


工具/软件:

我不小心关闭了我的上一个问题、所以我想提出一个新问题。

我想调整温度传感器的误差。
我想计算 RT1 和 RT2、但我应该用以下公式替换 RTHCOLD、RTHHOT、VT1 和 VT5 什么?

我在上一个问题中被告知 RTHCOLD 和 RTHHOT 是温度传感器的电阻值、但这些是温度传感器的最大值和最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    大多数客户使用 RTHCOLD 的典型值、RTHHOT ~ MIN 和 MAX 值的平均值。

    VT1 和 VT5 为以下百分比:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能解释一下吗
    关于 RTHCOLD 和 RTHHOT、在使用 103AT 时、应替换下表中的哪些值?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    如果您的应用需要在 0°C 至 50°C 之间充电、则根据上表、RTHCOLD = 27.28k 和 RTHHOT=4.16k。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息。
    我们已确认计算结果正确。

    此致、
    Okashita.