工具/软件:
您好:
我想问您一个关于 LM66200 软启动的问题。
VOUT 上升波形是在 VIN1 设置为 3.3V 且 VIN2 设置为 0V 的情况下测量的。
VOUT 上升时间为 19us、非常短。
是否有任何因素导致软启动时间如此短?
两个 10uF 电容器连接到 VOUT。
此致、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我更改了 IC 并检查了它的运行情况、发现它工作正常。
在我检查了无法正常工作的 IC 后、发现 VIN1 和 VOUT 短路。
关于这一点、我想问你一个后续问题。
在我前天连接的波形中、您可以看到当 VIN1 上升时、电压下冲。
该下冲似乎超过了额定值。
VIN1 下冲是否可能导致 VIN1 和 OUT 之间短路?
关于引脚处理、ST 引脚开路、ON 引脚连接到 GND、但这种做法可以吗?
是否需要通过电阻器上拉或下拉这些引脚?
如果您知道 VIN1 和 VOUT 可能短路的任何其他情况、请告诉我。
此致、