This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:软启动时间短

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538972/lm66200-short-soft-start-time

器件型号:LM66200


工具/软件:

您好:

我想问您一个关于 LM66200 软启动的问题。
VOUT 上升波形是在 VIN1 设置为 3.3V 且 VIN2 设置为 0V 的情况下测量的。
VOUT 上升时间为 19us、非常短。
是否有任何因素导致软启动时间如此短?
两个 10uF 电容器连接到 VOUT。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是否也可以使用较低的电压(例如 1.8V)重复该测试

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将电压设置为 1.8V 并再次进行测量、但结果相同、软启动时间保持不变。
    我也对缺乏延迟时间感到关切。
    此症状是否由故障引起? 还是由电路配置引起的?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    为了验证其是否有故障、您能否更换 IC 并进行测试?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我更改了 IC 并检查了它的运行情况、发现它工作正常。
    在我检查了无法正常工作的 IC 后、发现 VIN1 和 VOUT 短路。
    关于这一点、我想问你一个后续问题。
    在我前天连接的波形中、您可以看到当 VIN1 上升时、电压下冲。
    该下冲似乎超过了额定值。
    VIN1 下冲是否可能导致 VIN1 和 OUT 之间短路?
    关于引脚处理、ST 引脚开路、ON 引脚连接到 GND、但这种做法可以吗?
    是否需要通过电阻器上拉或下拉这些引脚?
    如果您知道 VIN1 和 VOUT 可能短路的任何其他情况、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    违反绝对最大额定值可能会损坏 IC 和 VIN 到 VOUT 短路。

    让 ST 悬空和接地就可以了。

    此致、

    Shiven Dhir