您好:
感谢您的答复。
如果可能、您能否分享 LM5125A 的产品页面?
此外、我还有一个后续问题。
我们目前正在使用评估板来观察 PGOOD 信号的行为。
我附上了一个波形、如果您能仔细观察并猜测 此时 PGOOD 变为低电平的原因、我将不胜感激。

以下是测试条件和电路板设置:
测试条件:
- PWM 从 46.7%更改为 80%(以验证 PWM 故障时的行为)
- 使用电子负载施加 5A 负载
板设置:
- 14V 输入
- 35V 输出 (PWM 通过 DTRK 输入设置为 46.7%)
- OVP 设置为 50V
- 启用 PGOOD
感谢您的时间和支持。