请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983主题中讨论的其他器件:TPS1685、TPS1686
工具/软件:
团队、
我的客户正在寻找快速跳闸响应时间小于 1µs 的电子保险丝解决方案。 您能否提供符合这些规格的合适解决方案? 谢谢!
Vin/Vout:12V
持续负载:3.5 A
快速跳变电平:5.5A
快速跳变响应时间:低于 1 μs(可以关闭或限制)。
此致、
Sam Ting