This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:响应时间短的快速跳变解决方案

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1686, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543015/tps25983-fast-trip-solutions-with-a-short-response-time

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS1685、TPS1686

工具/软件:

团队、

我的客户正在寻找快速跳闸响应时间小于 1µs 的电子保险丝解决方案。 您能否提供符合这些规格的合适解决方案? 谢谢!

Vin/Vout:12V
持续负载:3.5 A
快速跳变电平:5.5A
快速跳变响应时间:低于 1 μs(可以关闭或限制)。

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我是否可以知道终端应用?

    此致、

    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    它用于 DIMM 保护。 我们将使用 SFT 推广 TPS1685。 谢谢!

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您还可以检查 TPS1686(尚未收到 RTM,但已提供样片)。 此外、它还提供 1.5 倍 SFT、与 TPS1685 (20A) 相比、电子保险丝电流更低 (10A)。

    此致、
    Arush