Other Parts Discussed in Thread: TPS62091, BQ25303J
主题中讨论的其他器件: BQ25303J
工具/软件:
尊敬的论坛成员:
我目前正在将 TPS62091 用作 3.7V 锂电池的降压转换器。 我遇到了一个问题、即当电池电量低于 80%时、调节器会受到损坏。 我非常感谢你对这一问题的潜在原因的见解。
感谢您的帮助。
此致、
Neeraj 此致、
Neeraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Neeraj
感谢您在 E2E 上联系我们。
您能否提供一些有关设备损坏的更详细信息?
对电路进行下电上电恢复是永久损坏还是可能。
有多少器件损坏、总数量是多少?
您能否在您的应用中提供此 IC 的原理图和布局片段?
在 2.96V (3.7V 的 80%) 时、IC 将以 100%占空比运行。 这意味着高侧功率 FET 始终导通、并且不会发生开关。 这也意味着不能进行调节、输入和输出只是通过高侧 FET 和电感器的直流电阻进行直流连接。 两个电阻值(FET 和电感器)都会导致一定的压降(请参阅数据表中的第 8.4.3 节)。
请告诉我该问题和用例的更多详细信息。
此致、
Andreas。