请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5168工具/软件:
大家好、支持所有人员。
LM5168 似乎能够从 24V 电压生成–80V、但输出电流无法达到 130mA。
您能否推荐符合此要求的产品?
另一项要求是不允许使用变压器。
此致、
HIG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Higa、
请注意、IBB 模式下的输出电流降低了一个系数(有效占空比为 1)、如下所示

有一种更高电流 的型号以及 LM5169 数据表、产品信息和支持| TI.com、 但在这里、可能的最大 IBB 电流可能不足以满足所需的输出。 最大输出电压是多少?
可以使用 Fly-Buck 配置来实现这一点。
此致
Arpita