This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:建议转换器 24 至–80V/1.3A、无传输

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541524/lm5168-suggestion-converter-24-to--80v-1-3a-without-trans

器件型号:LM5168


工具/软件:

大家好、支持所有人员。

LM5168 似乎能够从 24V 电压生成–80V、但输出电流无法达到 130mA。

您能否推荐符合此要求的产品?

另一项要求是不允许使用变压器。

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、  

    请注意、IBB 模式下的输出电流降低了一个系数(有效占空比为 1)、如下所示

    有一种更高电流 的型号以及 LM5169 数据表、产品信息和支持| TI.com、 但在这里、可能的最大 IBB 电流可能不足以满足所需的输出。 最大输出电压是多少?

    可以使用 Fly-Buck 配置来实现这一点。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、

    您有任何更新吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arpita-San

    谢谢!

    BR

    HIG