请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LV5144Thread 中讨论的其他器件:LM5170-Q1、 LM5171-Q1、LM5171
工具/软件:
您好团队
您是否知道 TI 在 48V 至 12V 8kW 应用中有任何替代产品可替代 RAA2280004 + RAA226054?

或者、我们可以提供 48V 至 12V 1kW 解决方案的路线图吗?
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.