This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:GB300 48V 至 12V 解决方案

Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5171-Q1, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543172/lv5144-gb300-48v-to-12v-solution

部件号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM5171-Q1、LM5171

工具/软件:

您好团队

您是否知道 TI 在 48V 至 12V 8kW 应用中有任何替代产品可替代 RAA2280004 + RAA226054?

或者、我们可以提供 48V 至 12V 1kW 解决方案的路线图吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    查看 LM5170-Q1 和 LM5171-Q1(可堆叠多相控制器)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的答复! 我们有任何非汽车标准 IC 吗? 路线图可以与我分享吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请尝试联系您当地的 FAE 以获得路线图方面的支持。 LM5171 提供商业版本。

    --

    Tim