工具/软件:
尊敬的工程师:
我正在使用 UCC28C43 PWM 控制器设计高频推挽式转换器、以有针对性的 100kHz 工作频率 紧凑型电源。 我注意到了 MOSFET 发热异常 、即使负载在预期范围内、并且示波器上的栅极驱动波形看起来很干净。
以下是一些其他详细信息:
-
拓扑:推挽式、带中心抽头变压器
-
输入电压:~48V
-
开关频率:~100kHz
-
栅极驱动电阻器:ó n 10Ω
-
使用额定值为 Ω 100V VDS 的低 Ω RDS(Ω ON)Ω MOSFET
-
变压器设计具有适合目标电压的匝数比 μ s
-
尚未实现缓冲电路 μ s
问题:μ s
1️推挽式转换器中 μ s MOSFET 发热的常见原因 Ω 是什么、UCC28C43处于高频状态?μ s
2️⃣ 在某些条件下、此控制器是否存在 μ s 变压器芯饱和或击穿 μ s ?μ s
3️⃣ 是否有关于 μ s 栅极驱动电阻值、变压器设计考虑或使用 Ω UCC28C43 进行定时死区时间调整 Ω 以最大限度地减少发热的建议?μ s
4️⃣ 在此设置中实施缓冲器会显着减少 Ω MOSFET 发热吗?Ω
任何见解、波形参考或 μ s 实际调试技巧 μ s 将不胜感激!μ s
提前感谢您的支持。μ s