This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:在高频推挽式转换器中使用 UCC28C43 时、为什么 MOSFET 会发热?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543457/ucc28c43-why-does-the-mosfet-heat-up-when-using-the-ucc28c43-in-high-frequency-push-pull-converters

器件型号:UCC28C43


工具/软件:

尊敬的工程师:

我正在使用 UCC28C43 PWM 控制器设计高频推挽式转换器、以有针对性的 100kHz 工作频率 紧凑型电源。 我注意到了 MOSFET 发热异常 、即使负载在预期范围内、并且示波器上的栅极驱动波形看起来很干净。

以下是一些其他详细信息:

  • 拓扑:推挽式、带中心抽头变压器

  • 输入电压:~48V

  • 开关频率:~100kHz

  • 栅极驱动电阻器:ó n 10Ω

  • 使用额定值为 Ω 100V VDS 的低 Ω RDS(Ω ON)Ω MOSFET

  • 变压器设计具有适合目标电压的匝数比 μ s

  • 尚未实现缓冲电路 μ s

问题:μ s
1️推挽式转换器中 μ s MOSFET 发热的常见原因 Ω 是什么、UCC28C43处于高频状态?μ s
2️⃣ 在某些条件下、此控制器是否存在 μ s 变压器芯饱和或击穿 μ s ?μ s
3️⃣ 是否有关于 μ s 栅极驱动电阻值、变压器设计考虑或使用 Ω UCC28C43 进行定时死区时间调整 Ω 以最大限度地减少发热的建议?μ s
4️⃣ 在此设置中实施缓冲器会显着减少 Ω MOSFET 发热吗?Ω

任何见解、波形参考或 μ s 实际调试技巧 μ s 将不胜感激!μ s

提前感谢您的支持。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.漏极电流流经通道(使用 Rdson)时的传导功率损耗以及 Coss 和栅极电荷的开关功率损耗。

    2. IC 不会发生变压器饱和、这需要变压器设计人员进行适当的设计来避免。

    3.、UCC28C43 是一款单 PWM 驱动 IC、因此无需调整死区时间控制参数。 不确定您要问什么或者如何在电路中使用 UCC28C43。 您需要提供详细信息。 UCC28C43 的栅极电阻器通常位于 2 Ω 至 50 Ω 的范围内、通常频率为 50kHz 至 200kHz、这通常源于试错。 变压器设计与栅极电阻值无关、因此不知道您真正想要什么。

    4.缓冲器可以帮助减少高电压尖峰引起的功率损耗,所以应该在一定程度上有所帮助。

    MOSFET 温度基本上可以通过降低其传导功率损耗和开关功率损耗、降低 Rdson、降低栅极电荷、降低开关频率和充足散热器以及提供足够气流来降低、这些是主要因素。