Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27532-G1, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 EV2400 和 BQSTUDIO 1.3.125 将黄金映像写入 bq27532-G1。
当前版本的 BQSTUDIO 没有一个 UI 来选择是否进行验证(CRC 校验和等)。
在写入时、BQSTUDIO 实际会在内部执行哪种验证?
请尽可能详细地解释。
此致、
均
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27532-G1, EV2400
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 EV2400 和 BQSTUDIO 1.3.125 将黄金映像写入 bq27532-G1。
当前版本的 BQSTUDIO 没有一个 UI 来选择是否进行验证(CRC 校验和等)。
在写入时、BQSTUDIO 实际会在内部执行哪种验证?
请尽可能详细地解释。
此致、
均
Hi Hitoshi、
Bqstudio 使用写入/读取/比较方法。 读取和写入数据存储器遵循以下顺序:1. 将子类编号写入子类命令 (0x3E)。 2.将数据块编号写入数据块命令 (0x3F)。 3.从块数据命令 (0x40) 开始、读取或写入数据块(最多 32 个字节)。 4.(只写):计算校验和并将其写入校验和命令 (0x60)。
可以通过取地址字节和数据字节之和的按位非的最低有效字节来计算校验和
校验和= 0xFFFF -(0xE5 + 0x45 + 0x09 + 0xC4)= 0xFFFF–0x1F7 = 0xFE08 = 0x08
谢谢、
Adam