This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:关于使用 BQSTUDIO 进行写入时的验证。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27532-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542302/bq27532-g1-regarding-verification-when-writing-with-bqstudio

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 EV2400 和 BQSTUDIO 1.3.125 将黄金映像写入 bq27532-G1。

当前版本的 BQSTUDIO 没有一个 UI 来选择是否进行验证(CRC 校验和等)。

在写入时、BQSTUDIO 实际会在内部执行哪种验证?

请尽可能详细地解释。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi、

    Bqstudio 使用写入/读取/比较方法。  读取和写入数据存储器遵循以下顺序:1. 将子类编号写入子类命令 (0x3E)。 2.将数据块编号写入数据块命令 (0x3F)。 3.从块数据命令 (0x40) 开始、读取或写入数据块(最多 32 个字节)。 4.(只写):计算校验和并将其写入校验和命令 (0x60)。

    可以通过取地址字节和数据字节之和的按位非的最低有效字节来计算校验和

    校验和= 0xFFFF -(0xE5 + 0x45 + 0x09 + 0xC4)= 0xFFFF–0x1F7 = 0xFE08 = 0x08

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢。 我了解了 BQSTUDIO 中验证的详细信息。

    在版本 1.3.214 和 1.3.215 中、您无法在写入时明确选择 verify、但在写入黄金映像时、上述校验和验证会自动执行、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、仁志

    这取决于电量计的使用方式。 对于高级通信、必须自己验证校验和。 对于其他命令、会自动执行校验和验证。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    好的。 我知道在“Advanced Comm“(高级命令)选项卡中工作时、校验和不会自动完成。

    将黄金映像 (.srec 或.bq.fs) 写入“Programming"选项“选项卡中的 Gauge 时、会自动完成校验和、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi、

    是的、当将黄金映像写入“Programming"选项“选项卡下的电量计时、系统会 自动计算和验证校验和。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    多亏了您、我现在知道在哪种情况下会自动执行 BQSTUDIO 的验证(计算校验和)。 很高兴它在编写 Golden Image 时执行。

    此致、

    Hitoahi