This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:MOSFET 电压

Guru**** 2797765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533650/bq24780s-mosfet-voltage

器件型号:BQ24780S
Thread 中讨论的其他器件:BQ24780

工具/软件:

您好、TI 团队、

新项目使用 BQ24780 为 4 节电池充电。 拔出适配器后、发现 MOS (QB2) 的 S 端子和 G 端子的电压始终为 18.7V。 这是什么原因?

通道 1 为 D、通道 2 为 S、通道 3 为 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    为了进一步帮助您解决这个问题、我对您的原理图有几个问题。  

    1. +VADP 代表什么?

    2. 拔下适配器时+V_CHRG_VIN 的电压测量值是多少。

    谢谢、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaton、

    1. +VADP 代表什么?

    适配器输入到+V_CHRG_VIN、然后输入到 MOS、最后输入到 VADP。

    2. 拔下适配器时+V_CHRG_VIN 的电压测量值是多少。

    断开适配器后、+V_CHRG_VIN 处的电压为 17.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、我将对此进行详细了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  

    我有几个后续问题、

    1.拔下适配器后、能否提供 VIN、ACDET 和 ACOK 的波形?  

    2.我在您的原理图上看到有 VADP、+V_CHRG_VIN 和+VCHRG_PWR。 您能否确认以下哪一个为您的适配器电源供电、以及哪些为+V_CHRG_VIN 提供 17.9V 的电源?

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  

    我想就这个问题与您联系。 此问题是否仍然存在?  

    此致、

    Aaron