This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:当负载增加时、LMR51635 会出现节拍噪声

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51635EVM, LMR51635, LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534973/lmr51635-lmr51635-tick-tick-noise-occurs-when-load-increases

器件型号:LMR51635
主题中讨论的其他部件:LM2576HV

工具/软件:

你(们)好

我正在 测试一个 LMR51635EVM、以应用我们的应用。

应用块电源条件如下所示。

测试条件

输入电压:33VDC (24VAC/60Hz -桥式整流器 — 33VDC)

输出电压:24V 直流

IOUT:最坏情况下的典型值为 1A/2.5A

电感器:22uH

负载较轻时可以正常工作、但当负载增加到 1A 以上时、会发出噼啪声。

当负载增加到最大 2.5A 时、声音频率会增加、在严重情况下、LMR51635 会发生故障、Vout 变得不准确。

随着负载增加、纹波增加到 3V、确认最小值为 27VDC。

当向 Vin 施加 27VDC 的电压时、似乎当栅极驱动器未完全导通(Rds on 增加)时会发生负载、从而造成损坏。 是这样吗?

除了减小 Vin 的纹波之外、是否有其他方法可以解决此问题?

通过直流电源为 Vin 供电时不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaheo

    感谢您发送编修。

    您能否分享以下节点的应用原理图和测试波形?

    1. 软件
    2. 输出电压
    3. 输入电容器两端的 VIN  
    4. IL(电感器电流波形)

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请参阅下面的原理图和波形。

    空载

    负载 1A

    负载 1A、Vin 逐渐降低至 26.2VDC(噪声出现在下一节中)

       

    基本电路配置与 LMR51635 EVM 相同、并正在检查 CFF 和补偿。

    当 L 为 15uH 时、在 SW 中观察到双脉冲、增加到 22uH。

    此外、尽管在直流电源中似乎没有观察到这种情况、但当直流电源 Vin 逐渐降低且接近 26.2VDC 时、可以观察到 IL 抖动。

    我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Choi

    [引述 userid=“650235" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534973/lmr51635-lmr51635-tick-tick-noise-occurs-when-load-increases/5905125 #5905125“]

    当 L 为 15uH 时、在 SW 中观察到双脉冲、增加到 22uH。

    [/报价]

    您是否看到 L 增加后有任何改善

    此外、尽管在直流电源中似乎没有观察到这种情况、但当直流电源 Vin 逐渐降低且接近 26.2VDC 时、观察到 IL 发生抖动[/报价]

    似乎已达到 IC 的 Min toff。 最小 Toff 的典型值为 200ns 漏电流。 对于 24Vout、大约需要达到~26.1V 左右的最小 Toff 操作、而 IC 将逐渐降低频率。 检查  7.3.4 最短导通时间、最短关断时间和频率折返  以了解更多详细信息。 您能用测量 SW 处的频率吗  26.2 输入电压  

    此外、您能否在 IL 突然下降时检查 CB-SW 波形?  我假设 负载 在此瞬间保持恒定。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Onkar

    增加 L
    后、您是否看到任何改进?

    但当我检查一个 EVM 时、还没有什么。

    此外、您能否在 IL 突然下降时检查 CB-SW 波形?  我假设 负载 在此瞬间保持不变。

    在测量波形时、我没有发现除频率之外的任何异常问题。

    基于 7.3.4、我已 了解 问题的原因。 那么、 您能告诉我其余的内容吗?

    1、开关频率不能以可闻频率运行,所以噪声的原因是什么? 短路是否会瞬间发生?

    2.如果 IL 中断继续,可能发生的最坏情况是什么?

    3.在现有车型中,我将它应用到 LM2576HV 上,没有噪音问题。 最大的区别是否是因为 LM2576HV 是异步的且没有频率折返功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Choi

    即使 fsw 不低于 20kHz、可闻噪声也可能来自调制模式。 如果脉冲宽度交替(宽/窄)或以突发形式出现、则每个周期的能量会发生变化、并且此变化以较低的频率重复 、例如 10–20kHz。

    这会产生拍频、从而激发电感器或 MLCC 中的机械振动。 因此、如果包络在音频范围内重复、即使是高频开关也会产生可闻音调。

    您可以检查 SW 波形 — 如果占空比或突发间隔周期性变化,则可能是源。

    您可以尝试执行以下步骤进行调试吗

    1. 将 Vout 降至较低值 22V。
    2. 将 L 降至 10uH

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar

    感谢您的支持。 当然、我必须将电源用作 24VDC。 所以我不能将 Vout 降至 22VDC。
    我将尝试回顾它、将 L 更改为 10uH、但我看到 SW 波形中有一个双脉冲。 增大 Vout 电容器是否可以解决此问题?
    目前、Vout 电容器包含 33uF x 2100nF x 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaheo  

    我明天就回来。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar
    我是否知道有关此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeho、

    我建议尝试 将电感器值设置为 33μH 或 47μH、并观察这是否解决了问题、正如您提到的、电感器电流中存在双脉冲。  

    我的当前假设是自举电容器 (Cb) 放电至低于 UVLO 电平、导致器件导通内部低侧 FET 达较长的持续时间、以便为其充电。 这将说明我们在捕获的波形中看到的结果、其中 SW 处于低电平的持续时间长于最短 Toff 时间。

    要确认这一点、请使用差分探头捕获 CB-SW 波形。 这将有助于我们验证自举电容器电压是否确实下降得过低。 如果事实证明这是自举电容器 UVLO 问题、则改进范围有限。 在这种情况下、您需要通过在输入侧添加更多滤波来降低输入电压纹波。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare