This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:电极的位置

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542112/tpsm365r3-the-position-of-the-electrodes

器件型号:TPSM365R3


工具/软件:

你好、团队

(它可以从陆地图案示例推断)终端位置不确定,那么您会告诉我下面所示的尺寸吗?  




此致、
Igarashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igarashi:

    在图的右侧可以看到、最大为 2.1mm、最小为 2mm。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    感谢您的答复。

    您告诉我、我所询问的尺寸 最大为 2.1mm、最小为 2mm、但在工程图中看起来略有不同。

    (A + B = 2-2.1)

     实际上、这是否意味着 B = 0?  

    此致、

    Igarashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igarashi:

    正确、B 是 0。  

    谢谢、

    Richard