This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ7694003DBTR;BQ78350 和 BQ76200

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543463/bq78350-r1-bq7694003dbtr-bq78350-and-bq76200

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

你好!!   

很抱歉、我们的第一次更换涉及技术问题、但我们目前面临着微出行套件中使用的 10S4P 和 10S3P 电池组的 BMS 问题。

在使用自行车时、即使显示的充电状态 (SOC) 高于 0%、我们也会遇到电池意外关闭的情况。
在分析放电曲线(如下图所示)时、我们注意到电芯之间存在显著的电压漂移。 通常、一节电池(通常是电池 C0)的压降比其他电池快、这会触发因电池欠压 (CUV) 而关断。 这会惩罚其余电池并降低总容量 (SOC)、从而降低运行状况 (SOH)、这是 REALCapacity 的基础。

我们感谢您的支持、帮助我们澄清以下几点:

  1. 在放电过程中、什么原因可能导致这种不平衡?

以下是我们当前使用的充电参数:

  • 充电器电压:41.7V/4A
  • 电池平衡阈值:3800mV
  • Cell Balance 窗口:50mV
  • Cell Balance Min(电芯平衡最小值):10mV
  • 单元平衡间隔:1




以下是我们当前使用的充电参数:

  • 充电器电压 :41.7 V / 4 A
  • 电芯均衡阈值 :4100 毫伏
  • Cell Balance 窗口 :0 mV
  • 最小电芯均衡 :10 mV
  • 单元格平衡间隔 :0 秒




我们应调整哪些参数来提高 SOC 和 SoH 估算的精度、以便充电和放电校正更好地反映实际值?

您会建议使用什么放电曲线(电流与电芯状态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件是:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imed、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表主要是一种测量设备。 它的电芯平衡控制能力非常有限(请参阅 TRM、第 7 章)-这旨在消除非常小的电芯不平衡(通过在 AFE 内部使用 FET 的低电流放电路径)。

    如果电池中的电芯严重失衡、则电量监测计无法执行任何操作。 您必须首先分析导致不平衡的原因、并解决这一根本原因。 如果这是随着时间的推移逐渐累积一些小的不平衡、那么您可能能够通过正确配置的电芯平衡设置(第 7 章、TRM)采取反击措施、让它失控、但一旦它像在您的示例中一样消失、就为时已晚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在哪里找到 第 7 章?  

    您能否提供正确的推荐配置?

    之间的通信吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf 上、 第 54 页及以上。

    没有通用标准配置。 您必须通读第 7 章、并使用本章和 http://www.ti.com/lit/slva155 中的信息来开发适合您的系统的配置。