主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQSTUDIO
工具/软件:
你好,亲爱的任何人…
我已配置 BQ78350 + BQ76940 13s 电路。
该应用适用于电动自行车、它使用 13 节串联电池。
我有以下问题:
-
我特意触发了过放电情况。
检测到充电时会进行恢复。
但是、当电池处于 100%充电状态时、不会检测到充电。
在 99%的充电状态下、恢复工作。
如果用户将电池充电至 100%、然后立即触发过放电保护、
在这种情况下、如何实现恢复?
是否可以使用 BQStudio 中的“Data Memory“设置来配置此设置? -
将过放电保护设置为 20A。
当通过连接器连接负载(电动自行车)时、浪涌电流会产生火花、
放电 FET 会立即关断。
浪涌电流约为 32A (360μs)。
无法确定 FET 是否由于浪涌电流而关断。
当电池接近 100%电量(即较高电压)时、也会出现这种情况、
但在电池电量大约为 50%时不会出现这种情况。
请推荐一个不涉及使用其他电路元件(例如电感器或压敏电阻)的解决方案。
任何人、任何回应、请提供建议