This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541786/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIO

工具/软件:

你好,亲爱的任何人…

我已配置 BQ78350 + BQ76940 13s 电路。
该应用适用于电动自行车、它使用 13 节串联电池。

我有以下问题:

  1. 我特意触发了过放电情况。
    检测到充电时会进行恢复。
    但是、当电池处于 100%充电状态时、不会检测到充电。
    在 99%的充电状态下、恢复工作。
    如果用户将电池充电至 100%、然后立即触发过放电保护、
    在这种情况下、如何实现恢复?
    是否可以使用 BQStudio 中的“Data Memory“设置来配置此设置?

  2. 将过放电保护设置为 20A。
    当通过连接器连接负载(电动自行车)时、浪涌电流会产生火花、
    放电 FET 会立即关断。
    浪涌电流约为 32A (360μs)。
    无法确定 FET 是否由于浪涌电流而关断。
    当电池接近 100%电量(即较高电压)时、也会出现这种情况、
    但在电池电量大约为 50%时不会出现这种情况。
    请推荐一个不涉及使用其他电路元件(例如电感器或压敏电阻)的解决方案。

任何人、任何回应、请提供建议

此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:您必须施加超过充电电流阈值的电流。 如果电芯在 100% SOC 下消耗的电流不足、则需要一个充电器、该充电器可能会暂时增加电压。

    #2: 如果这是由于硬件保护器 (AOLD 或 ASCD),那么您可以尝试延长时间和当前阈值。 请参阅 TRM、3.6.1 和 3.6.2。 默认值非常激进、因此我建议尝试更长的延迟和更高的电流(检测电阻上的电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器电压固定、
    充电器无法更换。
    在这种情况下、还有其他方法吗?

    我还想考虑添加器件(硬件元件)。
    感谢您的答复、
    我们期待您的进一步答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须更改设计、以便电量监测计能够检测到#1 电荷、或者您可以设计系统以允许这种情况 (VAUXR = 1):

    “[SafetyStatus ()[OCD]= 1 且 Protection Configuration:VAUXR = 1 Current () 持续≥OCD:Recovery Threshold 达 OCD:Recovery Delay 时间 或 VAUXVoltage()≥Power:Charger Present Threshold